This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24061:原理图和测试结果审核

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044977/bq24061-schematic-and-test-result-review

器件型号:BQ24061

专家您好!

此应用是气体检测仪。

气体检测仪必须保护内部爆炸。

因此、当充电器 IC 没有电源时、它们必须使用二极管或 FET 来保护电池到充电器引脚10 (OUT)的反向电压。

如果他们像客户的原理图一样使用、是否有任何问题?

请检查并回复您的意见。

您是否知道使用二极管或 FET 时此症状的根本原因是什么?

对客户的收费效果很好。

充电电流为507mA。

但是、当在引脚10 (OUT)和电池之间施加二极管或 FET 时、充电电流(CC 模式)大于设置充电电流值。

过流约为60mA。

如需了解相关信息、 当未在引脚10 (OUT)和电池之间施加二极管或 FET 时、不会出现此症状。

下面是原理图和测试图。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    在 OUT 和 BAT 之间添加二极管时、我们发现此系列器件存在类似的充电电流问题。 我正在检查分辨率是多少。  

    您还可以检查 BAT 引脚上的电压吗? 相信二极管会增加电压噪声、使 IC 更难调节电流。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的友好反馈。

    BAT 引脚的电压与共享图中的 VBAT 相同。

    下面是一个附加测试结果、在 OUT 和 BAT 之间添加了二极管。

    请参阅此图。

    请尽快将您对此问题的意见和解决方法发送给我吗?

    我很期待收到您的通知。

    BR、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您还可以测量 ISET 上的电压吗? 我会在收到更多信息时通知您。

    谢谢、

    Nick