This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28083:数据表:是 UF 还是 pF?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28083

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045756/ucc28083-datasheet-is-it-uf-or-pf

器件型号:UCC28083

UCC28083 2009年7月版的数据表中有两个局部原理图、其中突出显示了驱动电流感应输入的 RC 网络。 在一个原理图中、在第6页的图1中、滤波电容器显示为220微法(UF)电容器。 在第8页的典型应用原理图中、同一电容器显示为 220皮法(pF)电容器。

这是什么?  

第11页图5中的参考设计指示560pF。

我想1K 和220pF 滤波器极点就足够了、通常不需要使用斩波220uF 电容器来滤除 Isense 电阻器斜坡。

您可能需要更正拼写错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    你是对的。 UCC28083的数据表在第6页上出错。 应为220pF。 感谢您的善意提醒。

    Jerry