This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:电感和电容的选择

Guru**** 2384210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56637, TPS56637EVM, TPS56339
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044339/tps56637-selection-of-inductance-and-capacitance

器件型号:TPS56637
主题中讨论的其他器件: TPS56339

尊敬的先生:

  我们预计将使用 TI 的 tps56637进行电压转换。 所需的电压和电流如下所示。 电感和电容的选择是否合适? 请帮助确认、谢谢!

如果输出电压为14.5V、所需的最小 IC 输入电压是多少?使用此 IC 是否有任何其他预防措施?

 非常感谢!

Ellie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS56637的额定电压输出不高于13V。

    查看 数据表中的下表、您的所有电容值看起来都很好、但3.3V 和5V 时的电感器值分别需要增加到2.2uH 和3.3uH。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caleb:

     感谢您的回复!

      TI 官方网站上的查询表明、tps56637evm 的输出电压范围为0.6V ~ 16V。 记录中是否有任何错误? 如果我需要上述4组电压输出、您是否有推荐的降压 IC? 我的输入电压为4s2p 电池组、电池组电压范围为14.5V ~ 16.8V

    5V 和3.3V 输出的最大电流限制为2a、因此我根据数据表中的公式计算出电感为2.2uH 和1.2uH。 我是否需要将其替换为3.3uH 和2.2uH?

      非常感谢!

    Ellie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ellie、
    TPS56637EVM-029的额定 输出电压为5V。  请参阅 用户指南 表2-1。
    对于 14.5~16.8V 输入 电压5Vo/3.3Vo@2A 电压轨、您可以 使用3A 降压 TPS56339。  
    对于14.5~16.8Vin 12Vo@6A 电压轨、 您可以使用我们的6A 降压 TPS56637。  
    有关 LC 选择、请参阅 Caleb 提到的数据表中的 LC 建议表。
    对于 14.5~16.8V 输入 电压14.5Vo@6A 电源轨、TPS56637不支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

       14.4V ~ 16.8V 的输入电压需要转换为14.5V、最大输出电流为6A。 您是否有合适的 IC 建议?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Ellie、

    对于14.4V~16.8V 至14.5V 的转换、您需要实现降压/升压。 请在 e2e 降压/升压论坛中咨询相应的专家。