This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:初级绕组和次级绕组编号缺失

Guru**** 2387230 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC2897A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044934/ucc2897a-missing-primary-and-secondary-winding-numbers

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

您好!

客户从 webench 获得了一个设计、他们希望在 TINA-TI 中对其进行仿真。

客户尝试在 Webench 的帮助下在 TINA 中设置附加设计、但他们找不到 T1和 L1元件的初级和次级绕组编号。 是否有方法在 TINA 中进行仿真? 值 Vin=18-36V Vout=28V Iout=3、60、工作频率为100.8瓦201.57kHz

e2e.ti.com/.../WBDesign48-_2800_1_2900_.pdf

论坛中有一些文章说 TINA-TI 不支持内核/变压器仿真、建议使用 PSPICE。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/944654/ucc28704-transformer-design

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/827264/webench-tools-tina-ti-magnetic-component-simulation

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maynard、

    我认为您不需要仿真的匝数。  主变压器(T1)已具有 LP、NS1/NP 和其他寄生仪表。 L1也是如此。

    谢谢、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    刚刚收到客户的回复、详情如下。

    我不理解您是如何不需要匝数的。 因为当我在 TINA 中打开变压器时、连接的值会出现。 我将此变压器参考 TI 在 UCC2897A 中为 TINA 共享的示例设计的仿真文件。 在此处输入 NP1和 NS1的值。 此外、Webenc 为我的价值观提供的电路是否在现实生活中发挥作用? 所附照片来自 TI 为 Tina 共享的模型。

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayard、

    我无法打开 TINA。 理想情况下、如果您不仿真磁芯损耗、而是根据匝数比、NS/NP =0.44和 LP 仿真波形、最好构建仿真电路。 您可以使用 Ns = 44、Np = 100、然后 Lp = 305nH。 这里只是一个示例。

    此致、

    肖恩