请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 您好!
参考之前的帖子、在高电流/功率应用中使用 BQ40z80是否存在任何限制?
如果是、我能知道该值吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Kim、
这取决于感应电阻器。 您不希望超过 库仑计数器范围(-100mV 至100mV)。 mΩ mΩ 一个介于1m Ω 至3m Ω 之间的感测电阻。 mΩ 一个 mΩ Ω 的感应电阻器、您可以精确地处理高达(100mV)/(1k Ω)= 100A 的电流。
如果您需要更高电流的应用、可以降低感应电阻器、但测量仪表的精度会受到影响。
此致、
Luis Hernandez Salomon