请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24800 主题中讨论的其他器件: BQ25710
大家好、
从 BQ24800/BQ25710的数据表中可以看出、I2C 的推荐上拉电阻为10k Ω(SMBus 规格)。
我们面临通信上升/下降压摆率问题、需要调整上拉电阻器。
由于 BQ24800数据表中的 TR/TF 仅列出300ns 的最大值、因此如果我们要对其进行调整、我是否可以知道它是否有电阻的任何限制或缺点?
感谢你的帮助。