请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 BQ24610 EVM 的 D1阴极连接在 R14/C16之间、而数据表的 D1阴极直接连接到 BTST。 哪一个是正确的? 我始终倾向于 EVM 设计、因为它显然可以正常工作、但在这种情况下、这似乎是例外、数据表和设计检查清单中的 D1阴极直接连接到 BTST。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.