This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:其他问题

Guru**** 2587285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045039/tps53681-miscellaneous-questions

器件型号:TPS53681

您好!

我的客户有一些问题、如下所示。

问题1:
分别流入 CSPIN 和 VIN_CSNIN 的电流高达多少?

问题2:
要禁用相应的相位、客户可以将 ACSP6/BCSP3和 BCSP2直接短接至 V3P3、还是应使用一些电阻器上拉至 V3V3? 如果是后者、建议使用多大的欧姆电阻?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平野-圣、

    将 CSP 引脚直接连接到3.3V 没有问题。 我正在邀请设备专家确认并评论第一个问题。

    谢谢、

    纳斯塔莎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    1.不知道你为什么会分别这样说。 输入电流感应的方框图如下所示。

    这取决于客户使用多少 Rsense 来确定可报告的电流。

    有关更多详细信息和一些示例、请参阅7.5.6输入电流感应和校准部分。

    2.可以、直接或通过电阻器将 CSP 上拉至3.3V 不会出现任何问题。