This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:我们是否可以使 SENSE 和 OUT 引脚悬空?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045218/lm5060-q1-can-we-leave-the-sense-and-out-pin-floating

器件型号:LM5060-Q1

尊敬的团队:

LM5060-Q1是否可以使 SENSE 引脚和 OUT 引脚保持悬空?

看起来引脚会下拉至 GND、但我想确保。 非常感谢!

此致、

功率放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pial、

    我们可以使 SENSE 引脚保持断开状态。 当 OUT 引脚保持开路时、GATE 和 OUT 之间的内部钳位16.8V 可以在 OUT 引脚电势被拉低时钳制栅极电压。

    这里的意图是什么?

    此致、Rakesh