This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24045:在0C 下使用 bq24045

Guru**** 2502935 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045082/bq24045-use-bq24045-under-0c

器件型号:BQ24045

大家好、

的建议工作温度

 bq24045和21045的工作温度范围为0C 至125C。 如果它们在0C 下工作、会发生什么情况? 您能否帮助推荐适用于较低温度的类似器件? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yucing、

    IC 可在低至-40C 的温度下正常运行。 我们不建议在低于0C 的温度下充电、因为锂离子电池在低于冰点充电时可能会损坏。

    此致、

    Nick