This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:绝对最大额定值

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043928/lm61460-q1-absolute-maximum-ratings

器件型号:LM61460-Q1

大家好、

您能否帮助检查最小电压为什么为-0.3V、为什么为-0.3V 但没有其他电压?

是因为 MOS 的体二极管吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James、

    是的、-0.3V 是 ESD 体二极管的安全范围。 每个引脚都有一个-0.3V 至 GND 的电压。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Elena、

    感谢您的快速响应。

    您能否分享有关 ESD 体二极管的更多详细信息? 它是双向的吗?  与低侧 NMOS 体二极管并联?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James、

    每个引脚都有一个作为 ESD 二极管的二极管、对于低侧 MOS、ESD 二极管及其体二极管是相同的。 如下所示。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还有其他问题吗? 如果没有、我将继续并关闭此线程。
      如果您同意、请点击 Resolved。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elena、

    谢谢。 我已单击"已解决"按钮。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    此致、

    Jimmy