This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:TPS23881出厂复位问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045222/tps23881-questions-of-tps23881-factory-reset

器件型号:TPS23881

尊敬的团队:

我们的 MSP430连接3个 PSE、

I2C 地址的正常情况如下、

 

端口1:I2C 地址为0x20

端口2:I2C 地址为0x20

端口3:I2C 地址为0x20

端口4:I2C 地址为0x20

端口5:I2C 地址为0x20

端口6:I2C 地址为0x20

端口7:I2C 地址为0x20

端口8:I2C 地址为0x20

端口9:I2C 地址为0x22

端口10:I2C 地址为0x22

端口11:I2C 地址为0x22

端口12:I2C 地址为0x22

端口13:I2C 地址为0x22

端口14:I2C 地址为0x22

端口15:I2C 地址为0x22

端口16:I2C 地址为0x22

端口17:I2C 地址为0x24

端口18:I2C 地址为0x24

端口19:I2C 地址为0x24

端口20:I2C 地址为0x24

端口21:I2C 地址为0x24

端口22:I2C 地址为0x24

端口23:I2C 地址为0x24

端口24:I2C 地址为0x24

 

但是、如果我们执行出厂复位、

然后、I2C 地址将变为如下所示(PSE (从设备)的 I2C 地址混乱)

是否有办法通过控制台的软件修改 I2C 地址?

如果无法解决,是否只能通过使用 GUI 烧录固件来解决?

端口1:I2C 地址 r 为0x22

端口2:I2C 地址 r 为0x22

端口3:I2C 地址 r 为0x24

端口4:I2C 地址 r 为0x24

端口5:I2C 地址 r 为0x24

端口6:I2C 地址 r 为0x24

端口7:I2C 地址 r 为0x0

端口8:I2C 地址 r 为0x0

端口9:I2C 地址 r 为0x0

端口10:I2C 地址 r 为0x0

端口11:I2C 地址 r 为0x0

端口12:I2C 地址 r 为0x0

端口13:I2C 地址 r 为0x20

端口14:I2C 地址 r 为0x20

端口15:I2C 地址 r 为0x20

端口16:I2C 地址 r 为0x20

端口17:I2C 地址 r 为0x22

端口18:I2C 地址 r 为0x22

端口19:I2C 地址 r 为0x0

端口20:I2C 地址 r 为0x0

端口21:I2C 地址 r 为0x0

端口22:I2C 地址 r 为0x0

端口23:I2C 地址 r 为0x0

端口24:I2C 地址 r 为0x0

 

如果我们使用“save config”命令保存当前设置,可以使用哪个命令将保存的配置恢复为默认设置?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy、这种情况很不寻常、因为这些是通过 A1-A4引脚在硬件中设置的。 此外、引脚状态寄存器是只读的、因此它可以被写入。  您能否发送原理图? 您还能详细描述客户的"出厂重置"过程吗?