请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC2808A-2Q1、 UCC2808A-1Q1我的客户必须为汽车构建120W 隔离式电源。 效率需要>90%。
=>我们可以提出哪种拓扑/器件?
要求
VIN = 9-36V
Vout1 = 24V (次级侧)–转换器在此电压上进行调节
Iout1 = 5A
Vout2 = 7V (次级侧)
Iout2 = 0.1A
VAUX = 12V (初级侧)
IAUX = 0.1A
绝缘:2500V
符合 AEC-Q 标准
最大高度:16mm
频率:TBD kHz
谢谢
Josef