This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3906:UC3906是否是 BQ24450的好替代产品?

Guru**** 2544160 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450, UC3906, UC2906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044491/uc3906-will-uc3906-be-a-good-alternative-of-bq24450

器件型号:UC3906
主题中讨论的其它部件:BQ24450UC2906

大家好、

这是 Xiaoying、我的客户正在使用 BQ24450、但最近他们面临着短缺问题。

我们发现 UC3906可能是一个不错的替代方案、因为它与 BQ24450引脚对引脚兼容、客户可以 直接从 其供应商处购买 UC3906库存。

由于线性充电器由于损耗、热上升和效率的原因而不是最适合的、因此在新设计中似乎不建议使用 UC3906。 此外、UC3906的温度范围更窄。 但是、如果客户最近想进行此更换以解决短缺问题、您是否有任何疑虑? 或者、您是否有任何建议要提出? 谢谢。

此致、

小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Xiaoying、

    UC3906可作为 BQ24450的引脚对引脚替代产品。 我们还有具有更宽温度范围的 UC2906、也有 P2P。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick

    我很高兴见到你。 这是来自 Otis 的 Sunny。

    正如小燕所说、我们面临 BQ24450DW 短缺。 从数据表中可以看出、UC3906DW 和 UC2906DW 与 BQ24450DW 是引脚对引脚的。

    我们希望使用 UC3906DW 或 UC2906DW 作为 BQ24450DW 的替代产品、并且不要修改我们的原理图。 下面是我们的设计。

    我知道 UC3906 /UC2906是一款内衬充电器。 最大充电器电流不超过0.5A。  

    如果我直接使用 UC3906DW / UC2906DW、您能为设计提供帮助建议吗?

    期待您的回复。  

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    是的、您可以直接使用 UC2906/UC3906、无需更改原理图。

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,非常感谢!