This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:高侧驱动器

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5109B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044378/ucc28740-high-side-driver

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件:LM5109B

您好、团队正在寻求一些意见。

如果我想通过使用两个 MOSFET 来减轻 MOSFET 上的应力,一个用作高侧驱动器,另一个用作低侧驱动器,该怎么办? 如何同时驱动两个 MOSFET?高侧驱动器的外观如何?

非常感谢。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark:

    我不确定您将使用哪种反激式拓扑。 我认为有2种反激式拓扑可以解决您的问题。  

    共源共栅反激式。

    简单电路如下所示。 只有低侧 MOSFET 会由 IC 驱动。 S2可由外部组件 R1、Zc 和 CC 驱动。  

    有关详细操作原理、您可以查看以下链接。 它解释了此电路的工作原理  

    电源技巧:共源共栅 MOSFET 中高电压转换器的设计注意事项

    这里是共源共栅反激式转换器的参考设计。 您可以检查设计公会和原理图、如下所示。  

    TIDA-00173:400V 至690V 交流输入、50W 反激

    另一个是双开关反激式拓扑。

    有2个串联的 MOSFET、并共享电压应力、因为它们同时打开/关闭。 这2 个 MOSFET 可由简单的高侧驱动器驱动。 例如  LM5109B、用于驱动高/低侧 MOSFET。  脉冲变压器也可以作为电平位移驱动器、共同驱动高侧和低侧 MOSFET。  您可以查看下面的链接、了解有关双开关反激式的更多详细信息。

    使用双开关方法提高传统反激式拓扑的性能

    请告诉我这是否能解决您的问题。 谢谢。

    此致、

    Wesley