This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7151-EP:TPS71501MDCKREP

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044563/tps71501-ep-tps71501mdckrep

器件型号:TPS7151-EP
主题中讨论的其他器件:TPS715

器件型号 TPS71501的制造数据表将工作温度规格设置为 TJ 而非 TA。 (下图随附 RΘJA 信息)。

 

由于 TJ= PD* RΘJA +TA、 并且 MFG 规定 RΘJA = 315 C/W、 其中 PD =(VI-VO)* ILOAD=(24-15) V*0.05A=0.45W。

TJ=0.45*315 + TA =141.75 C+TA、即使不在 TA 中添加、也会在125 C 时违反 TJ 最大值

在这种情况下、我们必须降低测试或调整参数以降低额定功率、以免超出结温并可能损坏器件。 如果客户可以提供他们在应用中所针对的 VIN 范围和 VO、则可以更好地提供一组建议的测试条件。  同时、我们将与 MFG 一起检查数据表中的一些可能的拼写错误、因为它们的数据表中有一些明显的拼写错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zonglin、

    我在这里有点困惑。 您是否要求我们评估您的分析?  

    TPS715的绝对最大值是在 Tj = 150C 时的技术规格值。 当您说绝对最大值为125C 时、您是指竞争对手的器件吗?  

    此致、

    Nick