This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:启用放电时、保护 IC 禁用充电

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044474/bq76942-protection-ic-disables-charging-when-discharge-is-enabled

器件型号:BQ76942

您好!

目前、BQ76942存在一个问题、即每当通过 DFETOFF 引脚启用放电时、充电就会隐式禁用。 状态寄存器 ABC 中没有报告错误、并且我没有在 BOTHOFF 状态中配置 DFETOFF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一点、SFET 已启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在对硬件进行窥探时、我注意到、当启用 DSG 线路时、CHG 线路上的压降很小(~8V)。 如果 CHG 线路上出现压降、保护 IC 是否会在 FET_STATUS 中报告充电已禁用?

    不清楚压降是由保护 IC 引起还是由其他因素引起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个数据点。 如果我将保护 IC 置于 FET 控制的测试模式,我可以通过发送 CHGTEST()子命令使充电通道保持活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    DFETOFF 引脚用于快速禁用放电 FET (或同时禁用 BOTHOFF 处于活动状态的 CHG/DSG FET)。 您是否使用它来启用放电 FET? 当 CHG FET 被禁用时、您是否看到任何保护位变为高电平?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Luis、

    我并不是要将其标记为已解决...

    BOTHOFF 中没有激活的错误位和 DFETOFF 未配置。 这在上文中已提到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    通过任何更改、您是否将[SLEEPCHG]位设置为零? 如果您的器件处于睡眠模式且您的[SLEEPCHG]位为零、则 CHG FET 将被禁用以节省功耗。 您的器件可能处于睡眠状态、默认情况下会禁用 CHG FET。  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这解决了我的问题。 非常感谢!