请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS549D22 您好的团队:
您能不能就以下问题提供意见、谢谢!
1: 如果此器件是开漏类型、则 PMBus 引脚上没有开漏等语句? 是否需要外部上拉? 因为数据表和设计应用电路中没有任何与上拉电压和电阻器相关的信息。
2: 如果建议使用1.8V 上拉电阻器? 如果1.8V 上拉电阻正常、则应该更好、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
PMBus 引脚是高阻抗引脚、可检测相应 PMBus 线路上的逻辑阈值。 对外部上拉电阻的需求将取决于 PMBus 控制器的功能。 例如、如果您要使用 TPS549D22 EVM 和 USB2GPIO 软件狗作为控制器、则 USB2GPIO 控制器软件狗本身具有可配置的内部上拉电阻器。 但是、如果 PMBus 控制器使用开漏配置来驱动 PMBus 通信、则需要外部上拉。 如果您有关于您和/或您的客户计划如何控制 PMBus 通信的任何信息、我可以根据控制器器件信息提供答案。 为了确定适当的上拉电阻、这将取决于 PMBus 驱动器的电流吸入能力和电路板上 PMBus 线路的总线电容。
有关1.8V 上拉电阻的说明。 这对于 TPS549D22来说足够了。 所连接的是每个 PMBus 引脚的逻辑低电平和高电平阈值。

此致、
Alec Biesterfeld