This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703AEVM-732:加电后最大充电电压寄存器未初始化

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041339/bq25703aevm-732-max-charge-voltage-register-not-initializing-after-power-up

器件型号:BQ25703AEVM-732
主题中讨论的其他器件:BQ25703AEV2400

您好!

我目前正在使用 bq25703a 评估模块并测试与电路板的 I2C 通信。 我正在使用 ATM6444微控制器上实现的定制 I2C 主协议进行通信。 当我测试它时、一切似乎都运行良好。

但是、当我读取最大充电电压时、我得到值0x0000。 根据 数据表、该寄存器中的值应在加电时根据串联电池的数量进行更新。

我连接了一个2S 18650电池组;输出电压为~7V。因此、我认为初始寄存器值应对应于8400mV。 我检查了 CHG_OK、板上的 LED 亮起。 输入电压 VIN 为~5V

如果我需要提供更多信息、请告知我。 对于最大电压寄存器未初始化为8400mV 的原因、我可以获得的任何帮助都是非常有用的。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadi、

    加电时、它应该缺省为8400V。 激活 VDDA LDO 后、它会通过 CELL_BATPRESZ 检测电池配置。 CELL_BATPRESZ 设置是否正常?

    您是否拥有 EV2400? 为了防止出现任何与固件相关的问题、您能否在当前设置中使用 EV2400进行尝试?  

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了 CELL_BATPRESZ 电压、该值得出为2.26V。REGN 的电压为4.97V。根据数据表、CELL_BATPRESZ 通常为 REGN 的40%、但在这里、它为~45%(仍在可接受的范围内)。

    我没有 EV2400。 我只会尝试验证我是否可以与评估板上的 BQ25703A 通信、以及返回的数据是否正确。 我在两个不同的 BQ25703AEVM 板上收到相同的结果、因此我认为问题不在于固件。 但是、如果 固件出现问题、是否有办法在没有 EV2400的情况下更新固件?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadi、

    在我以前使用 EVM 进行的测试中、我没有看到这一点。 在2节电池上、一旦适配器出现、它应该为高达8.4V 的充电电压和0A 的充电电流供电。

    如果加电并向寄存器写入8400mV 会怎么样? 您能读回您写的值吗?

    不是、实际上并不是 EV2400不包含用于设置初始配置的固件。 这只是使用 GUI 手动发送 I2C 的一种简单方法、而无需对 CPU 进行编程。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、彭赞、

    我尝试写入 MaxChargeVoltage 寄存器。 但是、当我读取寄存器值时、它们返回为0x0000。 不仅如此、现在对 ChargeCurrent 寄存器的写入无效、并且读取值为0x0000。

    顺便说一下、我已经订购了 EV2400。 应该在星期四或星期五。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadi、

    我们很高兴听到您的 EV2400正在路上。 请告诉我如何使用 EV2400进行测试。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadi、

    你上次的答覆已经过了一个星期,所以我会假设问题已经解决了。

    如果您有更多问题、请随时开始新主题、并通过 TI E2E 与我们联系。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”