This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:无法使用 EV2400连接到器件

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ34Z100, BQ34Z100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043131/bq34z100evm-unable-to-connect-to-device-using-ev2400

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400BQ34Z100

使用全新器件。

连接 EV2400后、bqstudio 中会显示版本号、因此我认为 USB 连接正常。

无论 EV2400与   BQ34Z100之间使用的连接端口是什么、版本号都不会出现在 bqStudio 中、连接图标呈灰色显示、似乎没有连接、在 bqStudio 中选择器件类型之前会显示消息"Auto Detect Device:none"。 还有一个"器件未确认"错误消息流。

因此、我假设  EV2400 和 BQ34Z100之间存在连接问题?  

我具有 BQ34Z100EVM 指南中所述的默认跳线设置。 最初未连接电池、但现在我使用的是电压为15.3V 的4S 锂聚合物电池。 已尝试使用用于16V 和36V 选项的跳线。 未连接负载。

按下 BQ34Z100EVM 上的按钮会使 LED9在再次熄灭之前发光几秒钟。 电路板上没有其他生命体征。

有什么建议或测试可以检查问题所在的位置?

谢谢、

木质

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Woody、

    检查 BQ34Z100EVM 上的 Regin 引脚。 Regin 上应该始终至少有3.3V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、当电池连接时、Regin 引脚的电压为3.8V、但在 USB 电源上运行时仅为1.4V (但从我现在的阅读中、我认为不应该在 USB 电源上运行?)

    我确实注意 到 BQ34Z100EVM 和 EV2400之间的"VOUT"导线为0V、这对我来说直观地感觉不正确、但可能是如何设计的? 电池连接或未连接到此电压时无变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Woody、

    BQ34Z100EVM 需要由电池供电。 EV2400由 USB 供电、并连接到 I2C 端口上的 EVM。 不得将 EV2400的 VOUT 连接到任何设备。 如果将电池电源连接到 Vout 引脚、则 EV2400可能已损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的措辞不清楚、  我没有在 EV2400 或 BQ34Z100EVM 的"VOUT"引脚上附加任何内容(  套件附带的电缆除外)

    我的意思是将电池连接到 BQ34Z100EVM 供电根本不会影响该导线上的电压。 我 很惊讶 地发现它为0V、但如果这是正确的、我还没有发现电气问题。 还有什么测试可以做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查 BAT 引脚在正常模式下是每1秒脉冲、在睡眠模式下是每20秒脉冲一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Woody、

    您是否执行 了 https://www.ti.com/lit/ug/sluubv2/sluubv2.pdf 中的所有步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这是一个比我最初使用的更详细的指南。 我现在已经完成 了 EV2400固件更新、并按照此处所述将端口更改为端口2、然后它开始工作。 我不知道为什么港口很重要,但这解决了问题,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Woody、

    很高兴知道它正在工作。 bq34z100使用 I2C 进行通信、EV2400的端口2标记为 I2C。 希望这对您有所帮助。