This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:Ton/Toff 与 CT

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MC34063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042971/mc34063a-ton-toff-vs-ct

部件号:MC34063A

您好、专家、

将需要设计 用于 电压反相转换器应用的 MC34063A。 首先需要定义 TON/频率。

请注意、CT 与 Ton/off 的(图1曲线)对于 不同的输入电压、输出电压设计是否独立。

这意味着使用图1中的 CT,然后我们可以知道不同 Vin、Vo 的 Ton/off 

谢谢

此致、

黎家祥

  

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我想您想知道如何计算 Vin、Vo、开关频率和占空比之间的关系。

    您可以参考9.2.1.2的 DS。 它是 用于计算它们之间关系的公式。