This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:电感器

Guru**** 2537360 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042646/tps23730-inductor

器件型号:TPS23730
主题中讨论的其他器件:TIDA-050045

您好!

TIDA-050045参考设计为  L7指定了 Wurth 744325330。 这是一个12A 电感器。 但流经 L7的电流来自 PoE++输入、因此电流不应超过2A。 为何选择具有如此高电流额定值的 L7?

此低频设计中电感器的 SRF 是否存在任何问题?

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、  

    之所以选择电感器,是因为我们需要3.3uH 的全功率-将其称为2A 输入。  

    尽管电感器的额定电流为12A、但电感值会随负载而变化。 从数据表中:  

    我们可以在这里看到、即使在5A 、低于额定值50%的情况下、电感规格也是3.0uH。  

    我画了一条~2.5A 的线、我们看到的是~3.25uH 的总电流。  

    因此、要获得3.3uH 的电感器、必须具有较高的额定电流。  

    如果您找到具有较低额定电流、提供相同电感量的替代方案、您当然可以使用它!

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael!