主题中讨论的其他器件:TPS731、
大家好、
我的一位客户将使用 TPS73115进行新的产品批量生产。
但他们知道、 由于 TPS73115交货周期太长、因此很难在到期日前准备器件。
因此、他们决定使用 TPS73615而不是 TPS73115、因为器件交货周期非常短。
目前他们有以下几个问题。
他们希望了解 TPS73615与 TPS73115几乎是相同的器件
因为他们希望知道通过您的回复将 TPS73115替换为 TPS73615不会有问题。
请问您能给我回复一下吗?
问题1. TPS73615和 TPS73115之间的不同点是否 仅限电流限制电路?
问题2. 这些器件之间的其他电路是否相同?
问题3. 在器件最终测试中、是否使用每个器件规格值测试了电流限制功能?
问题4. 当 TPS73615 在下限侧使用电流约为100mA 时、器件特性是否与 TPS73115相同?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。