请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2004E 您好、团队正在寻求一些意见。
电池不在时与充电器状态特别相关。 根据数据表、它会无限进入"脉冲涓流充电"模式。 在这种状态下、通过 VBAT 引脚供电的电压和电流是多少?
提前感谢您的意见。
-Mark
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、团队正在寻求一些意见。
电池不在时与充电器状态特别相关。 根据数据表、它会无限进入"脉冲涓流充电"模式。 在这种状态下、通过 VBAT 引脚供电的电压和电流是多少?
提前感谢您的意见。
-Mark
尊敬的 Mark:
"脉冲-涓流充电"描述说、"在脉冲-涓流模式下、MOD 在 TM1和 TM2设置指定的一个周期内有效260µs μ s。 请参阅表1。 产生的涓流充电率为 C/512。 通过将 TM1和 M2连接到 VSS 或在显示屏中选择模式2、可以禁用脉冲涓流和顶置。"
涓流充电电流速率为 C/512。
谢谢、
Mike Emanuel
如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。