This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:符合 IEC61010-1标准的 TPS2663x 电路兼容性

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042447/tps2663-tps2663x-circuit-compliance-according-to-iec61010-1

器件型号:TPS2663

尊敬的先生或女士:

我想在一个器件中使用 TPS26633PWPT 五次。 TPS26633与标称24V 电压轨(9V <-> 30V)并联、并为具有2A 电流的五个单独输出提供保险丝保护。该产品将根据 DIN EN 61010-1开发。 因此、我必须确保各个电路都是"限能电路"。 我必须使用基本绝缘将电路彼此隔离。

为了保证基本绝缘、我现在插入五个额外的 SMD 保险丝。 整个器件输入端的保险丝。 我可以不使用 SMD 保险丝吗? 然后、我是否仍然满足61010-1要求?



SMD 保险丝成本非常高、跳闸后无法由客户更换。 只能更改器件输入端的公共保险丝。

许多问候语
Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    欢迎使用 E2E!

    我想、您仍然需要在每个路径中使用 SMD 保险丝来物理隔离故障区域。  由于 EN 61010-1是系统级认证、因此我建议与您的认证机构核实输入。 如果您在此过程中对电子保险丝有任何疑问、请告知我们。

    此致、Rakesh