请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS26600-02EVM 你好
我尝试更改 TPS26600 EMV 上的 OVP 阈值、并将 R8和 R3替换为计算值、但我注意到 OVP 仍然是32.4V、而不是我希望的31.6V。 当我使用 DMM 在 OVP 和 RTN 引脚之间测量电阻时、我注意到电阻仅为19.2欧姆、这意味着器件仍采用33V 的默认值。
同样、对于 UVLO、电阻也很小。 您能告诉我 UVLO <->RTN 和 OVP <->RTN 引脚之间的电阻应该是多少?
此致
AJ