请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ500215 主题中讨论的其他器件: BQ51025
您好!
你好。 我有一位客户正在使用 BQ500215和 BQ51025。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。
我们目前正在尝试获得通过 BQ500215和 BQ51025认证的产品。 我们的测试机构遵循 ETSI EN 303 417、为了完成此测试、我们必须将 WPT 电路置于"仅通信"模式(ETSI EN 303 417中的模式2)。 在此模式下、没有功率传输、但有一个130kHz 的可见信号指示充电器和接收器之间的通信。 我们现在不知道如何将器件置于此模式、您能帮我们解决这个问题吗?
在您的论坛上、我看到有一个"BQTESLA TX 调优"软件。 此工具是否有助于 实现我在上一条消息中所述的模式2? 我如何下载它?
此致、
Ray Vincent