This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:X 射线照片

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041142/tps548a20-x-ray-photography

器件型号:TPS548A20

我拍摄了两台设备的 X 射线照片。 红色圆圈有差异、这是什么?

您是否出于某种原因更改了它?

远高于:TI 69I agen

批次::TI 99J P32J E3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件组装在两个具有不同削波配置的独立工厂中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想让你告诉我三点。

    什么是削波?

    为何工厂采用不同的制造方法?

    是否存在性能差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    线夹是指铜线夹。 该器件使用铜夹代替传统的引线键合。
    这种方法不同、因为两家工厂使用不同的设备来组装夹子、但不应影响性能。