This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61252:TPS61252是否具有输出过压保护电路?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041602/tps61252-does-tps61252-have-any-protection-circuit-of-the-output-over-voltage

器件型号:TPS61252

大家好、

我的一位客户正在考虑将 TPS61252用于他们的新产品。

他们担心 FB 端子对地短路或开路。

他们对该器件有以下几个问题。

请给我回复。

问题1.  当器件 FB 端子短接至 GND 或开路时、TPS61252会发生什么情况?

Q2 TPS61252是否具有输出过压保护电路?   

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    Q1:当 FB 端子短接至 GND 时、器件将以最大占空比运行、并且很可能由于 VOUT 引脚上的过压而损坏。

    当 FB 端子开路且未连接到 VOUT 时、很可能会发生同样的情况。

    Q2:仅当反馈引脚正确连接到输出电压时、器件才会受到过压保护。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    非常感谢您的回复。

    对客户和我都很有帮助。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。