This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:EOS & Amp;容量确定问题

Guru**** 2611385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041250/bq34110-eos-capacity-determination-questions

器件型号:BQ34110

您好!

对于一个项目、我目前正在使用 BQ34110电量监测计。 电池将放电很短、每天放电几次、在某些情况下、可以在数周甚至数月内不放电。 它几乎肯定永远不会经历"合格放电"、因为它将在大多数时间用于短而大的电流放电周期。 该系统使用2x12V 7Ah 铅酸电池串联、因此形成了24V 7Ah 电池。 放电周期将为几安培、最高可达30A 左右、最长持续几分钟 在大多数情况下、系统将与充电器对接、以保持电池充满电。 由于执行完整的充电/放电周期需要很多时间、电池将在系统寿命内互换、因此我们无法执行完整的周期来改善容量确定、但我们希望拥有准确的 SOC。

此外、我们希望使用 EOS 确定(或类似)来通知用户何时更换电池。 为了使用 EOS (如果我理解正确)、我们需要执行定期学习阶段来确定内部 Rcell。 学习电流需要相当恒定且大于 C/20。 但这里的问题是、我不想添加一个电路来散发所需的10-15W 热量、因为这将在 PCB 上进行热管理非常棘手、并且还会增加系统成本。 系统中的所有部件都处于打开/未休眠状态(负载除外)时、消耗的电流将约为100-150mA (相当稳定)、低于 C/20=350mA、因此如果我回答正确、这不是一个选项。 由电池供电的负载远非恒定、并且非常依赖于使用情况、因此我们也无法将定期使用和学习结合在一起。

我的问题是:

1、准确的 EOS 确定/电芯计算是否只能在所描述的学习阶段完成、或者是否有其他选项可用于确定电池老化?

2.由于合格的放电极有可能永远不会发生,因此与初始开路钳位电压确定相比,完全充电能力/剩余电量/SOC 是否会变得更加精确? 还是有其他方法可以在上述应用中改进这一点?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allard、您好!

    根据您的应用所具有的标准、监测计将无法计算 EOS 百分比、您需要具有合格的放电或根据时间间隔执行短暂的学习脉冲。

    除非您设置固定的降级时间范围、否则无法可靠地确定电池 EOS、这可能非常不可靠。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的回答、这是我的第一个问题、尽管这不是我希望的最糟糕的问题。 我想我需要找到一种方法来执行学习阶段。 但您说合格的放电也可用于确定 EOS、我在数据表或技术参考手册中没有阅读过这一点(也许我错过了一些部件?)。 请详述一下。 合格的放电是否有助于确定 Rcell?

    您是否想回答我的第二个问题:在没有合格的放电的情况下是否可以改进 FCC/RC/SOC?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allard、您好!

    合格放电不会更新 EOS 信息、但它会更新 SOH 百分比、该百分比也可用于确定使用结束、但不使用 Rcell 值。

    FCC、RC 和 SOC 需要定期进行合格的放电才能得到准确跟踪、这是监测算法通过库仑计数和电压基准更新其电池参数的条件。

    此致、

    Wyatt Keller