This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]电池充电器 BQ24610和 BQ24630的系统电源路径选择器如何工作?

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24630, BQ24616, BQ24617, BQ24618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041389/faq-how-does-the-system-power-path-selector-work-for-the-battery-charger-bq24610-and-the-bq24630

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件: BQ24630BQ24616BQ24617BQ24618

具有电源路径的电池充电器会自动将电源在适配器或电池电源之间切换至系统负载。 BQ24610和 BQ24630将 SRN 感应为电池电压、将 VCC 感应为适配器电压。 如果 VCC 处的电压不足以高于 SRN 处的电压、则充电器处于睡眠模式-有关详细信息、请参阅睡眠比较器规格。  当充电器处于睡眠模式时、电池通过 BATFET 为系统供电。 一旦 VCC 上的适配器电压达到阈值并且退出睡眠模式、适配器电源通过 ACFET 连接到系统。

有一个先断后合逻辑将 ACFET 和 BATFET 保持关闭10us、以防止击穿电流。 栅极驱动器可提供快速关断和慢速导通功能、从而在切换任一 FET 时实现软启动。

同样的工作原理适用于以下充电器:BQ24616、BQ24617和 BQ24618。