This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS26631RGER 输出波形

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041186/tps2663-tps26631rger-output-waveform

器件型号:TPS2663

尊敬的 TI 支持团队:

我使用 TPS26631作为汽车应用、我测试芯片是否能够承受持续时间为6ms 的2.5ms 脉冲、如下图所示、并测量波形。

我在 TPS26631的第10页看到了一些问题、我的问题是为什么我的脉冲持续时间小于20ms、但 TPS26631仍被锁存。

请帮我找到原因。

谢谢

Smith


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Smith、

    感谢您的支持!

    因为我们已经在通过电子邮件进行跟进。 我将结束这一主题、以避免重复工作。

    此致、Rakesh