This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386000:单通道上的 CTN 电压延迟

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133628/tps386000-ctn-voltage-delayed-on-single-channel

器件型号:TPS386000

我们的设计有5个电压轨连接到两个 TPS38600器 件上的 SENSEx 输入-器件1上的 V1 (SENSE1-1)、V2 (SENSE1-2)、V3 (SENSE1-3)和 V4 (SENSE1-4)以及器件2上的 V5 (SENSE2-1)。 请注意、两个器件的 VDD 均为 V4。 这些电源轨通过分压器连接到 SENSEx 输入、当每个电源轨处于稳压状态时、该分压器相当于大约0.410伏的电压。 该0.410V 超出 SENSEx 阈值(0.4V +/- 4mV 的 VIT)、这会导致器件触发延迟计时器。 一旦延迟计时器过期、器件会释放 POR 输出、并且信号通过上拉电阻器变为高电平。 根据数据表中的公式,我们已将计时器编程为90.5ms,这相当于每个输入的 CTN 电容为0.022uF (22nF)。

我们的理解是、90.5ms 可编程计时器启动需要两个条件。  除了 SENSEx 输入超过 VIT-之外、VDD 还需要超过0.9V。  所有 5个*复位输出都是线或在一起的,因此在最后一个计时器过期之前不会释放 POR。

我们遇到了两个问题。 1、当 VIT-> 0.4V 和 VDD > 0.9V 时、每个电压轨的 CTN 输入几乎立即开始斜升、但 V2除外、V2已关闭、看起来启动时间比预期晚约60ms。  此外、所有 CTN 从0V 斜升至1.24V 大约为120ms、而不是我根据所选电容值预期的90ms。 我认为电路板上的寄生电容可能会产生影响、但我们使用 LCR 表进行测量、它在 pF 范围内。 如果我们假设多个条件、例如电容位于高侧(1%容差)、CTN 电流位于低侧(235nA)、CTN 阈值位于高侧(1.299V)、那么实际硬件几乎不能满足数据表中的计算结果。 然而、器件似乎不太可能在上述所有参数的限值下运行。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shane、

    我有几个问题:

    1. 我知道电容器电压的斜坡时间为120ms、但复位失效延迟是否也为120ms?
    2. 对于 V2行为、SENSE2和 Reset2是否也会出现60ms 延迟?

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jesse、

    请参阅以下回答:

    1. 我知道电容器电压的斜坡时间为120ms、但复位失效延迟是否也为120ms?
      1. 当您说"复位失效延迟"时,我假设您是指超出 VIT-阈值和 VDD 达到>0.9V 之间的延迟时间,而器件释放*复位。 此延迟为176ms、测量自最后一个电压轨 V4 (VDD)滞后 V2仅 4ms 达到调节到导线 OR'd 复位释放(并通过上拉电阻器上拉至高电平)的时间。 尽管 V4的 CTN 斜坡几乎在 V4达到调节后立即发生,但 V2的60ms 延迟会延迟*复位的释放。 180ms 是 V2和 V4达到调节的4ms 时间差、启动 CT2斜坡的60ms 延迟以及120ms CT2斜坡本身((60ms - 4ms)+ 120ms)的结果。
    2. 对于 V2行为、SENSE2和 Reset2是否也会出现60ms 延迟?
      1. Reset2是线或与其他 RESETn 输出相连。 导线或将输出的释放与 CT2达到1.24V 然后放电相同。 另一个 CTN 会在导线 ORD 输出释放之前斜升放电。 通道2是唯一在电源轨达到稳压和 CTN 开始斜升之间经历60ms 延迟的通道。 所有其他斜坡立即开始或具有3ms 或4ms 的延迟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shane、  

    您是否能够在斜升期间为 CT2、Sense2、RESET2和 VDD 提供探头图像?

    是的、在 VDD 高于0.9V 的情况下、SENSE 引脚高于 Vth 与复位释放之间的时间是由 CT 电容器确定的延时时间。  

    此外、为了仔细检查、电容器直接连接到 CT 引脚和接地。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容器直接连接在每个 CTN 引脚和接地之间。 接地端是公共的。

    下面是我们所看到的内容的模型。 您可以看到、CT4会立即斜升、但 CT2会延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shane、

    让我运行一些仿真并与设计团队进行检查。 我明天会向您提供最新信息。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shane、

    到目前为止、我在 EVM 上看到的问题与您不同。 您是否能够提供用于此器件的原理图片段?

    Jesse   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否能够通过电子邮件联系您进行进一步讨论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shane、

    我刚刚给您发送了一封电子邮件。

    现在、当我们通过电子邮件进一步讨论该问题时、我将在此结束此问题。

    Jesse