主题中讨论的其他器件:LM5122、
大家好、
在我旅行时需要您的帮助。 我的客户想要电源 OR'ing、并担心要使用什么器件以及当两个电源具有相同电压时可能产生的反向电流。 请参阅以下信息。
下面是架构。
我正在2个位置寻找解决方案。
- ORing
- 反向电池连接保护。

我怀疑此解决方案是否适合我们的设计。 在选择 EVM 之前需要您的建议。
为了在 RDSon 的 MOSFET 上产生-17mV 压降(对于 LM74700)、需要流动1A 的反向电流。 在我们的设计中、此类大反向电流是不可能的。
在我们的设计中、以下电源将进行"或"运算、
电源源1 = SMPS 24V 输出。
电源 Source2 = LM5122 24V 输出。
当在输出端施加外部电源时、这两个电源都不会消耗1A 的电流。
在这种情况下、您能否提供有关如何使用 LM74700/LM5050的建议?
此致、
弗兰克