This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A88-Q1:启动过冲

Guru**** 1188790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135696/tps7a88-q1-startup-overshoot

器件型号:TPS7A88-Q1

连接的电路:

VIN = 5.2V

VOUT = 0.92V

COUT = 30uF

我们看到启动期间的过冲大约为50mV。 SPICE 中的仿真未显示过冲。 请帮助我们找到原因。

启动时的输出图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thaun、您好!

    遗憾的是、我们的一些在线 SPICE 模型不是很可靠、并隐藏了一些有关器件性能的更详细信息。 我可以看到、在我们的数据表启动图中、我们没有显示任何明显的启动过冲、但它们仅显示典型行为、不涵盖整个可能的运行空间。 我们确实指定、当软启动电容器为0nF 和/或应用快速充电时、该器件确实会出现过冲。 您选择了最大软启动电容器、这有助于减少过冲、但您目前已配置为通过将 SS_CTRL1连接到输入信号来实现快速启动。 这可能是出现过冲的原因。

    出现过冲的原因有几个。  

    如果器件在启动时处于压降状态、则由于器件具有有限的带宽、因此需要一些时间进行响应、因此预计会出现过冲。 您可以通过更快地斜升输入信号和/或延迟 LDO 的 EN 置位来缓解这种情况、直到 VIN 有更多的时间出现为止。

    当输出电容为30uF 且负载最大时、该器件可能会在电流限制条件下启动、因为它会尝试为负载供电并为该电源轨上的输出电容充电、这会导致该器件在通流器件完全导通时发生过冲。 解决此问题的可能方法是减小输出电容以减小浪涌电流、并将 SS_CTRL1的连接从输入电源轨切换到 GND。 这两种方法都可以通过降低所需的电荷或分别降低 VOUT 的斜坡速率来实现较低的峰值电流值。

     此处链接了更多有关 LDO 更一般用途的原因和缓解技术的信息。

    此致、

    John