This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z95:bq20z95

Guru**** 2514655 points
Other Parts Discussed in Thread: BQMTESTER, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136378/bq20z95-bq20z95

器件型号:BQ20Z95
主题中讨论的其他器件: BQMTESTERBQEVSW

您好!

如何通过 bqEASY 软件读取 OCVA 表?

客户通过 bq EVSW 版本= 0.9.92导出的 Golden gg 文件可以显示整个[OCVa Table]内容。

为了有效地进行 ATE 编程、我们为客户提供了不同格式的黄金文件、ROM 通过 ATE 加载到 FG 中、然后使用相同的 bq  EVSW 版本= 0.9.92读取、导出 gg 并与客户黄金 gg 进行比较。 我们发现 ATE 编程板中缺少所有[OCVA 表]内容。

FG 为 bq20z95 v1.50

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ROM 文件格式包含包括 OCVa 表在内的整个映像。 图像本身可能是从错误的包装中获取的。 客户是否使用 bqMTester 生成.ROM 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、ROM 是由客户从 bqMtester 导出的。 我们之前的生产确实使用 bqMtester 将 ROM 加载到 BMS 中。

    我也认为 ROM 文件包含包括 OCVa 表在内的整个映像,但我不知道客户 golden gg 如何显示 bqEASY 中的 OCV 表?

    是否有任何其他工具能够从 bq20z95中导出 gg?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OCVA 表通常在 bqEVSW/bqEASY 中不可见。 如果有人具有显示它的版本、则 gg 文件将会不同、但这并不意味着缺少 OCVa 表。 它只是意味着表未导出。 仅导出可见值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是从客户端通过同一 EVSW 导出的黄金 Gg、它显示了所有 OCVa 包含的内容

    是否可以通过任何其他方式或 TI 高级工具来验证整个 FG DF 内容、以确保 ATE 编程正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以比较校验和。 参见 TRM

    A.1.1.4 DF 校验和(0x0004)