请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5123EVM-BST 大家好、
是否可以将输入电压更改为27V~42V、将输出更改为45V?
我知道我必须更改一些电阻值、但组件可以支持该电压范围?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
是否可以将输入电压更改为27V~42V、将输出更改为45V?
我知道我必须更改一些电阻值、但组件可以支持该电压范围?
此致