This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:RoHS 与 amp 的状态;TPS82130SILT 的 IEC62474DB。

Guru**** 2523440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015387/tps82130-the-status-of-rohs-iec62474db-for-tps82130silt

器件型号:TPS82130

我想知道 TPS82130SILT 的 RoHS 和 IEC62474DB 的状态。

该器件的 ELV 是8 (g)(i)还是8 (g)(ii)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koichi、

    青年已在上一个帖子中回复。 有关 RoHS 状态、请参阅 TPS82130数据表的第24页。

    我不熟悉 ELV? 它是否是报废车辆? 什么是8(g)㈠和8(g)㈡?

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    在数据表中、"Eco Plan"的状态为"RoHS (工作中)和绿色环保"。

    我想知道这个"工作中"的内容。 本文件介绍了8(g)㈠和8(g)㈡。

    https://www.ti.com/lit/cr/szzq125b/szzq125b.pdf

    我想知道该器件对应的是哪一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koichi、

    感谢您的解释。 我将与团队进行核实、并尽快让您回来。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koichi、

    以下是团队的反馈。

    1.对于 RoHS (工作中)的状态、主要和次要 PCB 供应商都缺少少量数据。 毫无疑问、TPS82130符合 RoHS 和 ELV 标准、无需申请豁免。  我们刚刚收到了记录我们的职位所需的最低信息、因此我们将所发布的状态保留为"已完成"或"正在工作"。

    2.对于 ELV 8 (g)(i)和8g (qii)、ELV 8 (g)(i)和8 (g)(ii)豁免相当于 RoHS 15和15 (a)铅含量的例外情况。 但是、由于本产品中铅的浓度低于同质材料级别的1000ppm、因此无需讨论任何 EVL 或 RoHS 豁免。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy