This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:从关断模式唤醒后是否需要重新学习周期?

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023174/bq40z60-is-re-learning-cycle-required-after-waking-up-from-shutdown-mode

器件型号:BQ40Z60

我在 BQ40Z60技术参考手册的关断模式部分找到了它:

注:退出关断模式时、器件会经历完全复位、这意味着器件将重新初始化。 加电时、监测计将检查一些特殊的存储器位置。 如果存储器校验和不正确、或者已触发监测计或 AFE 看门狗、监测计将执行完全复位。 存储器校验和良好;例如、在电源短时毛刺脉冲的情况下、监测计将执行部分复位。 部分复位时的初始化速度更快、某些存储器数据不会重新初始化(例如、所有 SBS 寄存器、最后已知的 FET 状态、最后的 ADC 和 CC 读数等)、因此部分复位通常对主机透明。

这是否意味着我应该在电池组 从关断模式唤醒后重新学习周期?

谢谢

-亨德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hendra、

    不需要在关闭后重新运行学习周期、所学信息将保存在闪存中、而不是 RAM 中。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢 Wyatt