This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62736:器件正在将 VIN 传递到 VOUT ... 为什么?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023079/tps62736-device-is-passing-vin-to-vout-why

器件型号:TPS62736

我有一个使用 TPS62736的 PCB。 VIN 连接到电池(标称值为3.7V)。 所需的输出为3.3V。 我使用 R1=4.12m、R2=634k、R3=8.25M。

在我第一次运行 PCB 时,我的 BOM 上有一个错误,R1被错误地放置为8.25M。 在该版本的 PCB 中、VOUT 为2334mV、TPS62736按预期工作。 然后、我订购了一组 R1=4.12m 的校正 PCB。 在这个新设置中、VOUT 始终等于 VIN、我不知道原因。

原理图。

有人能提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

     一旦降压转换器的输入超过典型值1.95V、降压转换器就会打开。  如果 VOUT 设置为高于1.95V、则转换器以100%占空比模式运行、并将 VIN 发送到 VOUT、直到 VIN > VOUT 设置至少200mV。  如果您希望转换器等待其输入电压高于输出电压才能导通、则可以将 VIN_OK 连接到 EN2。   

    VOUT=3.3V 和 VIN_OK=3.819V 时、电阻器值看起来正确。 但是、高阻值电阻器对残留焊剂形成的寄生电阻很敏感。 我建议移除电阻器、清除所有可能在这些电阻器上形成寄生电阻的焊料通量、并在其一侧替换它们、以减少接触的表面积。  或者、您也可以将电阻器替换为具有1/10到1/100电流值的新电阻器。  这将消除寄生电阻作为问题。  您还可以查看 VIN_OK 输出引脚、看看它是否在3.819V 时跳闸

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    谢谢您...  我对将 VIN_OK 连接到 EN2很好奇... 我知道 VIN_OK 是逻辑电平输出、而不是电压电平输入? 我可以让降压稳压器导通、超过典型值1.95V、但实际上我希望它在3.3之后才导通(具体而言、切断至低于3.3)。  

    我将使用以下公式替换电路板上的电阻器:

    R1 = 41.2k (我的原理图上的 R11)
    R2 = 6.34k (我的原理图上的 R12)
    R3 = 82.5k (我的原理图上的 R13)

    消除您建议的寄生效应... 但它并未解释为什么我第一次在 PCB 上运行(错误的、较高值的 R1)是正常的、而第二轮运行不是正常的。 我是否只是将其标记为制造差异、并希望消除寄生效应能够解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 VIN_OK、高输出以 VIN 为基准、与 EN2相同、如下所示:

    关于寄生效应、一个电路板可能运行良好、但另一个电路板运行不好。  我与我们的 EVM 供应商发生了此问题、因此我们换了一家供应商、提供了一台板前清洁机。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常尴尬-在这里找到了根本原因:BOM 中有错误。 R1 (原理图上的 R11)被放置为4.12欧姆、而不是4.12欧姆;这会将输出电压置于不可能的16.995V。