This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62595:TLV62595DMQR

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019537/tlv62595-tlv62595dmqr

器件型号:TLV62595

我们为内部项目设计了5V-0.7V、4A (最大输出)降压转换器。 请查看设计并告诉我这些评论。

我还包含了 webench 链接、我将其用作参考。

webench.ti.com/.../11

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreehari、

    我无法打开您共享的 WEBENCH 链接。

    但我已经检查了您的原理图。 对我来说没关系。 只需确保电感器的饱和电流值应大于数据表(4.8A-5.6A)中提到的开关电流限制(I_LIM)。

    谢谢、此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreehari、

    如果您没有进一步的问题、我将关闭此主题。 您可以通过在此处发布您的评论来重新打开它。

    谢谢你。

    此致、

    法赫恩