This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:原理图设计审查

Guru**** 2529060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022026/tps3808-schematics-design-review

器件型号:TPS3808

请查看随附的使用 TPS3808G30DBVT 设计的原理图。  来自 该 IC 复位引脚的信号用于复位处理器及其 PMIC。 手动复位信号连接到系统的处理器和复位开关。

请查看设计并告知我您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很好奇、R348和 C356有没有原因?  时间常数为220ms、看起来很长。  为了监控您的电压轨、我会在 SENSE 引脚上添加一个0.1uF 电容、以清理受监控电压轨上的任何高噪声瞬态。  至于 R348、我会放置一个0欧姆电阻器、以防您需要为 SENSE 引脚添加一些低通滤波。

    除此之外、原理图看起来很棒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您需要其他信息、请告诉我。  如果您对我的答案不满意、请单击"已解决"以关闭该主题。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果有关于原理图审阅的任何其他问题、请随时与您联系。 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    温馨提示:如果没有其他问题、请单击"已解决"以关闭主题。  谢谢、祝您好运。