请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61500 大家好、
我正在查看图11 Pure PWM 调光方法。
看起来 PWM 信号既应用于控制 LED 驱动电流的 MOSFET、也应用于 TPS61500的使能引脚。
除了 PWM 控制 LED 的 MOSFET 之外,为什么还要使用 PWM 驱动 EN 引脚? 这是否启用/禁用设备? TPS61500的反应(启动和关断速度)是否足够快且足够干净、以便真正可行? 无功元件(L 和 C’s)充电/放电时间导致的延迟情况如何?
我在 E2E 上看到过许多文章讨论了 PWM 模式、但没有一篇文章真正解答了这些问题。
谢谢、
Sarah