This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:此电路在280Vac 至24Vdc 30W 降压参考设计中的工作原理

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00652, UCC28180
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023397/ucc28180-how-does-this-circuit-work-in-the-280vac-to-24vdc-30w-buck-reference-design

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件:TIDA-00652

大家好、

我的客户正在寻找有关该特定电路在附加参考设计中如何工作的深入说明。 您能否解释一下、或指出参考设计中的哪个部分解释了电路的这个特定部分的操作?

还随附了参考设计和完整原理图。

谢谢!

Laurene2e.ti.com/.../230Vac-to-24Vdc_2C00_-30W-UCC28180-Buck-Schematic.pdf

e2e.ti.com/.../230Vac-to-24Vdc_2C00_-30W-Buck-Ref-Design-based-on-UCC28180.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    TIDA-00652文档中未讨论该部分参考设计电路。
    其唯一 目的是在启动时为 PFC 控制器上的 VCC 电容器充电。  

    在 UCC28180的大多数应用中、VCC 有一个单独的偏置电压源、但在这种情况下、在开关时、降压电感器的"mag"绕组会产生偏置。  由于在上电之前没有开关、因此 MOSFET U4 在施加交流电源时从整流高电压节点提供充电电流路径。  齐纳二极管 D7可建立18V 栅极电压、因此源极电压将降低几伏、say15~16V、VCC 最高可充电。

    R26、27、28为齐纳二极管提供偏置电流、R24、25限制充电电流。
    由于此电路在通电时始终处于开启状态、因此我建议增大 R24和 R25的值、以获得在所需的启动 时间间隔 内以最低输入线路电压为 VCC 电容器充电所需的最小电流。  这将最大程度地减少 启动后的偏置功率损耗。

    此致、
    Ulrich