请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27426EVM-738 尊敬的先生:
我们使用 BQ27426EVM-738+BQ27000GDK 进行电池周期学习、将软件整合到脚本中后、在充电测试中只能将其充电至99%、电池电压比放电测试中的系统电压低3.4V。
附件是学习过程中的日志和配置参数。 请帮助我检查配置不正确的位置
电池参数:
设计容量 | 6000 | 毫安时 |
设计能源 | 2220. | MWh |
终止电压 | 3400 | MV |
e2e.ti.com/.../Learning-cycle_2D00_LOG.xlsxe2e.ti.com/.../16_5F00_Main-battery.pdf