This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:PG 信号未得到、充电器开启2分钟后熄灭。

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1022498/bq24616-pg-signal-is-not-getting-and-charger-is-on-for-2-minutes-and-goes-off

器件型号:BQ24616

它是一个4节16.8V 电池、I/p 为24V、当我连接电池和24V I/p 充电器接通并开始充电且 PG 信号未出现时、2分钟后充电器关闭、并且仅在 instance.please 上的电源复位、状态1和状态2 LED 关闭后才再次启动 让我知道在这种情况下可能会触发什么故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请分享您的原理图、以便我更好地诊断问题。

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

     原理图与应用手册相同、由于安全限制、我无法向您提供我们的原理图、但它与附件完全相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您说什么、"充电器正在启动并开始充电?" 您是否已验证充电已开始? 此外、JP2和 JP3的状态是什么? JP2为 LED 提供电源、并且需要打开才能使 LED 正常工作。 同样、接线柱1-2上的 JP3通过 VREF 为电源 JP2供电。 STAT1和 STAT2可能关闭、因为这些跳线未插入。

    在该主题中、所有跳线的状态是什么? 需要打开 JP4和 JP5来为 ACDRV 和 BATDRV (JP4)供电并启用充电(JP5)。

    插入后、您的电池电压是多少? 如果您的电池电压已充满电、充电将停止。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。