请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A84A 大家好,我们使用 TPS7A8400A 从1.5V 生成1V。 我已连接显示 稳压器连接的图像。 我请求您查看这些连接。
输出电容器采用0805封装
--
此致
基尔萨纳
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,我们使用 TPS7A8400A 从1.5V 生成1V。 我已连接显示 稳压器连接的图像。 我请求您查看这些连接。
输出电容器采用0805封装
--
此致
基尔萨纳
您好、Keerthana、
借助 TPS7A8400A、可使用 ANE-OUT 格式生成输出:

如果反馈网络更适合您的应用、建议的值如下:

建议 R1至少为12.4k、以优化噪声和 PSRR。 您的原理图中的组合确实提供 Vout=1.001V、但值得提及的是建议。
总的来说、原理图看起来不错、它们遵循了0805陶瓷电容器尺寸和类型的建议、甚至是47||10|||10组合。
最后、我注意到原理图中显示电流= 3A、这是预期负载吗? 如果使用了电阻负载、请确保使用正确的值和额定功率。 即0.333欧姆和可承受3W 的功率。
最棒的
Edgar Acosta