This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:TPS56C215取代了 TPS568215

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215, TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023278/tps56c215-tps56c215-replace-the-tps568215

器件型号:TPS56C215
主题中讨论的其他器件: TPS568215

您好、专家、

由于电源短缺问题、我们建议 立即更换 TPS56C215 。

请提供它们之间的推导建议。

客户指出了为什么 数据表中的 TPS568215设计输出电压纹波低于10mV (图8-1)、而 数据表中的 TPS56C215设计低于20mV (图23)。

外部组件似乎是相同的,这 意味 着 TPS568215 比 TPS56C215具有更好的纹波噪声性能。  

谢谢

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric Lai @TI.com  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    通常、对于电感、电容和开关频率相同的两个降压转换器、理想情况下、在 CCM 模式下、其电压纹波应相同。 如果您看看 TPS56C215的图8-13和 TPS568215的图35、它们的输出电压纹波值是相似的。 TPS56C215的纹波不高至 20mV 峰间值。

    第8.2.1节仅显示了应用的设计要求。 为了实现真正的性能、我们需要检查测试结果。

    谢谢、

    Andrew