大家好、
我的客户想要找到 POL 和 PMIC、他找到了 MPS MP2329GG-Z、 MP5496GR-0002、
我想知道是否可以将其替换为 TI 解决 方案、我使用 BOM 和交叉参考工具以及 TI.com、但我找不到 P2P 解决方案。
您是否为客户推荐了解决方案?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户想要找到 POL 和 PMIC、他找到了 MPS MP2329GG-Z、 MP5496GR-0002、
我想知道是否可以将其替换为 TI 解决 方案、我使用 BOM 和交叉参考工具以及 TI.com、但我找不到 P2P 解决方案。
您是否为客户推荐了解决方案?
您好、Emily、
感谢你的善意帮助。
抱歉、客户没有给我提供这个 IC 的原理图、我知道我们有与电压匹配的 PMIC、我告诉客户、但他不想更改第一个版本的布局。 但我想知道 TI 是否有任何 P2P 解决方案、我可以尝试说服客户。
那么、TI 具有匹配的电压、没有任何 P2P 解决方案、对吧?
此图是此 IC 的电源轨、我不确定它是否对您有用。
另一个问题是 、我们是否有适用于 MP2329GG-Z 的 P2P 解决方案、这是 POL IC。
可以帮助我检查此 IC 吗?
最恰当的考虑
Jason
Jason、
我能想到的最接近 的选项是 LP8758-Ex 系列(四路降压)、它可以支持与 MP5496GR-002或 MP2329GG-Z 相同的高负载。 该器件出厂时可编程、I2C 可配置、但用户不可编程。 因此、它们要么需要新的可订购产品、要么需要现有的引脚来匹配、要么需要在每次加电时重新配置 I2C。 LP8758-Ex 没有与您的图中的输出电压匹配的引脚、但 LP8758-EA 的所有4个降压转换器均设置为0.8V、并且可在每次启动时进行 I2C 重新配置(如果可能)。
最棒的
Emily