请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5143-Q1EVM-2100 大家好、
您能给我以下客户问题的评价吗? 他们询问 EVM 中与 R15 (49.9Ohm)、R16 (0Ohm)和 C43 (33pF)相关的参数。
问题1. 此电路具有什么功能?
问题2. 添加此电路的情况是什么? 电路始终处于工作状态? 或者、该电路将在特定的运行条件下工作、例如启动或大型/快速瞬态响应时序等
问题3. 您能告诉我如何计算这些参数吗?
此致、
佐崎武